This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/bq27500:MSP430和 bq27500连接:CSS V_8有问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743733/ccs-bq27500-msp430-and-bq27500-connections-problem-with-css-v_8

器件型号:bq27500
主题中讨论的其他器件:BQ27510

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

我已经下载了 slva413a.zip、并且想要在 Code Composer Studio 上运行 MSP430F2xx_bq27500EVM 项目、但是当我构建它时、我发现了这些错误。
请任何人帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amine、
    该器件是一款旧得多的器件。 您的应用的性质以及您尝试实现的目标是什么。 我们拥有更新的器件、可满足您的应用需求

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Onyx、


    我知道 bq27500是一款旧器件、被 BQ27510取代、但我提到 BQ2700的原因是我找不到连接 MSP430和 BQ27510的基本软件。
    slva413a.zip 中、我仅找到了该软件 MSP430F2xx_bq27500EVM

    您能为我提供一个将 MSP430链接到完整监测计 BQ27510的软件吗?  在我从事一个读取电池状态的项目的过程中。

    感谢您的理解  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的应用手册。 它包含示例代码。
    www.ti.com/.../slua801.pdf

    希望这对您有所帮助
    谢谢
    Onyx