请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4501-SP /SHDN 引脚受大于 VIN 电压的电压控制是否存在任何问题。 例如、当 VIN = 5.5V 时、/SHDN = 9V (或更高)?
数据表上的绝对最大额定值表示最大电压为22V、未参考 VIN 电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
/SHDN 引脚受大于 VIN 电压的电压控制是否存在任何问题。 例如、当 VIN = 5.5V 时、/SHDN = 9V (或更高)?
数据表上的绝对最大额定值表示最大电压为22V、未参考 VIN 电压。