This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:SHDN 引脚电压管理;VIN

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728607/tps7a4501-sp-shdn-pin-voltage-vin

器件型号:TPS7A4501-SP

/SHDN 引脚受大于 VIN 电压的电压控制是否存在任何问题。  例如、当 VIN = 5.5V 时、/SHDN = 9V (或更高)?  

数据表上的绝对最大额定值表示最大电压为22V、未参考 VIN 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    如果应用程序最大额定值不参考器件中的 Vin、则意味着它独立于器件的 Vin。
    只要达到绝对最大值、电压大于 Vin 的 SHDN 引脚就不会出现任何问题。

    谢谢、
    Daniel