请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 工具/软件:Code Composer Studio
您好,我有两个问题。 请帮我解决:
问题1:我有四节电池、因此 con6的实际4和5个支脚很短。是芯片自动检测电池组之间的压差以执行操作的均衡性?或者我是否需要我的软件来检测4组电池的电压、 然后、将相应的值实时写入寄存器 CELLBAL1、以便根据电池压差控制电池放电?
问题2:数据表表明相邻电池不能同时平衡、但 cB0:VC0~VC1、CB1:VC1~VC2、CB2:VC2~VC3、CB3:VC3~VC4、 CB4:VC4~VC5 (短接)、CB5:VC5~VC6、
因此、如果我一直将 CB4设置为0、那么 cB0和 CB1等东西不能同时平衡、CB3和 CB5会怎么样?它相邻吗?
随附的原理图