This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76920:电池平衡问题

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743906/ccs-bq76920-battery-balancing-problem

器件型号:BQ76920

工具/软件:Code Composer Studio

您好,我有两个问题。 请帮我解决:

问题1:我有四节电池、因此 con6的实际4和5个支脚很短。是芯片自动检测电池组之间的压差以执行操作的均衡性?或者我是否需要我的软件来检测4组电池的电压、 然后、将相应的值实时写入寄存器 CELLBAL1、以便根据电池压差控制电池放电?

问题2:数据表表明相邻电池不能同时平衡、但 cB0:VC0~VC1、CB1:VC1~VC2、CB2:VC2~VC3、CB3:VC3~VC4、 CB4:VC4~VC5 (短接)、CB5:VC5~VC6、

因此、如果我一直将 CB4设置为0、那么 cB0和 CB1等东西不能同时平衡、CB3和 CB5会怎么样?它相邻吗?

随附的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    bq76920将自动检测电池4 (VC4-VC3)电压是否约为0、并且在 UV 比较中不包括该电池。 但您的软件必须确定要平衡哪些电池以及何时进行平衡。 对于4节电池、我们建议您将 CON6引脚4-5短接、将 C3短接、并移除 R8和 R13以移除并联路径。 R2、Q2和 Dz2不会使用、也可以移除。

    2.是的、当配置为4节电池时、VC3和 VC4连接在一起或连接到相同的电压、现在物理上是相邻的。 CB3和 CB5应视为相邻的、而不应同时平衡。 您可以进行分析并检查在实施中的所有条件下电压是否处于安全水平、但我们建议您同时考虑电压相邻而不是平衡。