主题中讨论的其他器件: TPS2662、 TPS2660、 LM5069
大家好、
我的一位客户正在寻找一款具有功率限制功能的热插拔控制器、这款控制器采用具有10年产品寿命的全新设计。
他们已将 TPS2491确定为可能的解决方案、但担心该器件会在市场上上市一段时间、并愿意考虑更近期的解决方案。 要求是在峰值电流为2A (或60W)时的绝对最大输入电压为51V。 理想情况下、内部 MOSFET、但也可以考虑外部 MOSFET。
对合适器件有何建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的一位客户正在寻找一款具有功率限制功能的热插拔控制器、这款控制器采用具有10年产品寿命的全新设计。
他们已将 TPS2491确定为可能的解决方案、但担心该器件会在市场上上市一段时间、并愿意考虑更近期的解决方案。 要求是在峰值电流为2A (或60W)时的绝对最大输入电压为51V。 理想情况下、内部 MOSFET、但也可以考虑外部 MOSFET。
对合适器件有何建议?
您好、Rakesh、
我对 TPS2660系列的使用有反馈、但这些器件似乎无法处理负载上电期间所需的功率耗散(大约60W)。 要求能够在高达75C 的环境温度下承受这种情况(负载电容器充电时的电势差为30V @ 2A)。
查看我们的应用报告 SLVAE07、我想知道电流共享是否可行、以及何时我们可能有一些 测试数据。 本报告 介绍了外部 MOSFET。 如果我要使用两个 TPS2660、并且将每个 TPS2660的电流限制设置为额定负载的1/2、我们是否有任何有关电流共享效果的数据?