This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:器件淘汰和可能替代产品的相关信息

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, TPS2662, TPS2660, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726844/tps2491-information-about-part-obsolescence-and-possible-alternatives

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: TPS2662TPS2660LM5069

大家好、

我的一位客户正在寻找一款具有功率限制功能的热插拔控制器、这款控制器采用具有10年产品寿命的全新设计。

他们已将 TPS2491确定为可能的解决方案、但担心该器件会在市场上上市一段时间、并愿意考虑更近期的解决方案。 要求是在峰值电流为2A (或60W)时的绝对最大输入电压为51V。 理想情况下、内部 MOSFET、但也可以考虑外部 MOSFET。

对合适器件有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    请查看集成 FET 解决方案 TPS2662、TPS2660、如有任何疑问、请告知我们。 这些是最近发布的器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    几个问题:

    这些似乎是电子保险丝、而不是热插拔控制器;它们是否是合适的替代产品?

    TPS2491功能良好、但 电流 限制精度相当不精确、这使得它不适合 于应用。 在这方面、LM5069是否是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    是的。 电子保险丝只是集成式热插拔解决方案、可提供更好的电流限制精度。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我对 TPS2660系列的使用有反馈、但这些器件似乎无法处理负载上电期间所需的功率耗散(大约60W)。 要求能够在高达75C 的环境温度下承受这种情况(负载电容器充电时的电势差为30V @ 2A)。

    查看我们的应用报告 SLVAE07、我想知道电流共享是否可行、以及何时我们可能有一些 测试数据。 本报告 介绍了外部 MOSFET。 如果我要使用两个 TPS2660、并且将每个 TPS2660的电流限制设置为额定负载的1/2、我们是否有任何有关电流共享效果的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    对于 TPS2660、可通过使用 DVDT 引脚上的 CdVdT 电容器配置输出电压斜坡速率来调整负载电容器充电时的初始功率耗散。
    CdVdT 电容器有助于限制浪涌电流、从而限制器件上的功率耗散。
    请参阅 TPS2660数据表中的图51。

    请在 www.ti.com/.../toolssoftware 上的设计计算器中填写您的系统参数 并进行检查。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、上游直流/直流转换器在电容器充电基础上消耗恒定的2A 电流、这不能延迟。 因此、解决方案是在启动期间将电流部分增加到3A。

    因此、我的问题仍然是、我们是否有测试数据用于并行运行多个模块的能力、以及它们共享电流的程度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    是的、您可以将多个器件并联用于更高电流的应用。
    有关电子保险丝并联的更多信息、请参阅以下链接中的应用手册。 www.ti.com/.../slva836.pdf

    此致、
    Rakesh