请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16006 大家好、
我的一位客户想知道 LMR16006 是否具有电池充电控制器的 UL/IEC 60950-1和 UL/IEC 62368-1认证。
- LMR16006是否具有这些认证?
-如果没有这些器件、那么他是否可以为此设计使用任何替代 IC?
非常感谢您的参与。
此致、
Mimiliano de Cristofaro
TI 员工现场应用工程师- WEU