This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:UL/IEC 60950-1和 UL/IEC 62368-1认证

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743710/lmr16006-ul-iec-60950-1-and-ul-iec-62368-1-certifications

器件型号:LMR16006

大家好、

我的一位客户想知道 LMR16006   是否具有电池充电控制器的 UL/IEC 60950-1和 UL/IEC 62368-1认证。

 - LMR16006是否具有这些认证?

-如果没有这些器件、那么他是否可以为此设计使用任何替代 IC?

非常感谢您的参与。

此致、
Mimiliano de Cristofaro
TI 员工现场应用工程师- WEU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、M同 化亚诺、

    我已将此请求发送给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们没有 LMR16006 IC 的此认证。 如果我们对 IC 进行 UL 认证、我不太熟悉。
    您是否有在 IC 上完成的 UL 认证的任何样片文档?

    我知道我们对 EVM 进行了 CE 合规性测试。 但并非我们的所有 EVM 都具有该认证

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    非常感谢。
    同时、客户联系了 UL 支持、以便我们可以关闭该帖子。