Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 大家好、
我的客户对 UCC28950 SS 引脚在逐周期电流限制期间的行为有疑问。 假设在过载条件下、当 CS 引脚超过2V 阈值时、UCC28950将终止 PWM 并激活内部灌电流以使 SS 电容放电。 当其 SS 电容电压降至3.6V 以下时、内部强下拉灌电流将被激活、控制器进入断续模式以提供保护。
我的问题是:
- 为了激活内部灌电流、需要有多少个连续开关周期达到电流限制阈值
- 当 UCC28950正在使 SS 电容放电但尚未达到3.6V 强下拉阈值时、释放过流情况时、UCC28950如何禁用内部灌电流? 即过流情况仅在短时间内发生、例如、10个开关周期中仅2~3个周期。 UCC28950是否会继续对 SS 电容器放电并强制其重新启动? 请参见下图
- 如果 UCC28950将禁用内部灌电流、它需要检测多少个"非限流"开关周期来释放内部灌电流?
非常感谢。
此致、
Wei-Hao