This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950逐周期电流限制与放大器;SS 引脚放电问题

Guru**** 2812735 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742874/ucc28950-ucc28950-cycle-by-cycle-current-limit-ss-pin-discharge-question

器件型号:UCC28950

大家好、

我的客户对 UCC28950 SS 引脚在逐周期电流限制期间的行为有疑问。 假设在过载条件下、当 CS 引脚超过2V 阈值时、UCC28950将终止 PWM 并激活内部灌电流以使 SS 电容放电。 当其 SS 电容电压降至3.6V 以下时、内部强下拉灌电流将被激活、控制器进入断续模式以提供保护。

我的问题是:

  • 为了激活内部灌电流、需要有多少个连续开关周期达到电流限制阈值
  • 当 UCC28950正在使 SS 电容放电但尚未达到3.6V 强下拉阈值时、释放过流情况时、UCC28950如何禁用内部灌电流? 即过流情况仅在短时间内发生、例如、10个开关周期中仅2~3个周期。 UCC28950是否会继续对 SS 电容器放电并强制其重新启动? 请参见下图
  • 如果 UCC28950将禁用内部灌电流、它需要检测多少个"非限流"开关周期来释放内部灌电流?

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao

    以下是您的问题的答案

    为了激活内部灌电流、需要有多少个连续开关周期达到电流限制阈值

    • 逐周期 ILIM 时间的长度取决于 SS 引脚上的电容和放电电流 I_DS。 SS 电容当然是已知的、但放电电流是占空比的函数。 如果过载情况更加严重、则 CS 信号将更快地达到2V 阈值、并且占空比将短于过载情况不太严重且占空比更大的情况。 这意味着无法准确确定 SS 引脚需要多少个开关周期才能降至3.6V 上拉阈值。 另一个因素是 SS 钳位电压和上拉阈值的容差。

    当 UCC28950 正在使 SS 电容放电但尚未达到3.6V 强下拉阈值时、释放过流情况时、UCC28950如何禁用内部灌电流? 即过流情况仅在短时间内发生、例如、10个开关周期中仅2~3个周期。 UCC28950是否会 继续对 SS 电容器放电并强制其重新启动? 请参见下图。

    • 在这种情况下、UCC28950将继续运行、SS 放电将立即停止 CS 信号停止、达到逐周期限制、正常运行将继续。 如果系统在10个周期中达到2V 逐周期(CBC)限制2或3个周期、那么我预计当达到 CBC 阈值时放电电流将打开、而当未达到阈值时将关闭-我希望 SS 引脚将达到某种程度 但这是一个非常不寻常的情况、我在任何应用中都没有看到过。

    如果 UCC28950 将禁用内部灌电流、它需要检测多少个"非限流"开关周期来释放内部灌电流?

    • 这将立即发生-

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的回答。 它澄清了我的问题。

    此致、

    Wei-Hao