This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:申请内部 LDO 的 LMR23630旁路电容器选择指南

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743116/lmr23630-request-lmr23630-bypass-capacitor-selection-guide-for-internal-ldo

器件型号:LMR23630

我将在项目中使用 LMR23630。

 我在阅读 LMR23630数据表时有疑问。

(即 LMR23630用于运行内部控制块和 FET 驱动器的迭代 LDO。)

在数据表中向我 μF "将额定电压为2.2 μ F 至 μF μ F、电压为16V 或更高的高质量陶瓷电容器尽可能靠近 VCC 放置并接地至裸露的焊盘和接地引脚"

但我想使用6.5V MLCC。

它是不是很好还是很不好?

我想知道、为什么 MLCC 的额定电压为16V? (输入电压最大值为38.0V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用16V 电容器、因为电容器的电容会随着环境温度的升高而降额(数值会降低)、并且施加直流电压。 我建议使用 X7R 和该范围内的值、在该范围内、您可以采用比10uF 更小的封装、以便将 VCC 电容器尽可能靠近转换器放置。

    希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马歇尔

    谢谢、但我不知道。

    例如  

    10uF 6.3V 可以吗? 还是否? TDK  CGA3E1X7R0J225K080AC (请 参阅 https://www.digikey.com/product-detail/en/tdk-corporation/CGA3E1X7R0J225K080AC/445-6933-1-ND/2672951)

    我将使用2.2uF ~ 10uF 的 MLCC 范围。 但额定电压为6.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在上一篇帖子中不清楚、让我总结一下我的想法、然后我会向您提供我的建议。

    电容在高温下会降低

    2.电容随施加的直流电压增大而减小

    我们在数据表中指定、我们建议至少使用2.2uF、16V、X7R 电容器、以确保转换器的稳定性。 根据此建议、您应确保电容器不会因其标称值而降额太多、因为较高的直流额定电压电容器会随着施加的直流电压的降低而降低 (如果您有兴趣进一步解释、我有一些很好的资源可供您使用)。  

    我不建议使用6.3V 电容器、因为这与数据表不一致。 我建议您选择2.2uF、16V 电容器。  

    如果您希望我查看您的原理图、请随时开始新的主题、我将乐意为您提供一些反馈!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的! 我明白了。

    感谢你的帮助。 ;)