This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:在采用 KTT 封装(TO-263)的 LM317上、引脚2是否内部连接到散热片?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743305/lm317-on-the-lm317-in-the-ktt-package-to-263-is-pin-2-connected-to-thermal-tab-internally

器件型号:LM317

我在多种设计中使用 LM317、并始终将散热焊盘连接到 PCB 布局上的引脚2。   我正在进行一个将在铝板上制造的设计、因此我只有一层来布置我的电路。   在该设计中、如果不将散热焊盘连接到引脚2、从而允许我在这两者之间走线、这将非常有用。   这是可以的吗? -我从引脚2或散热焊盘汲取大量电流的位置有什么不同?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    散热焊盘和引脚2在 KTT 封装中电气连接。 因此、如果您在两者之间运行跟踪、您的布局应该是可以的。 它不会对您消耗大部分电流产生很大影响; 但是、由于该器件的主要散热器是从散热角度连接到输出端的金属、因此最好将尽可能多的金属连接到散热焊盘。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!

    由于我使用的是铝板、它将直接安装在大型铝外壳的底部、我认为我应该可以在热路径直接朝下的情况下进行散热。  

    标记