请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 我在多种设计中使用 LM317、并始终将散热焊盘连接到 PCB 布局上的引脚2。 我正在进行一个将在铝板上制造的设计、因此我只有一层来布置我的电路。 在该设计中、如果不将散热焊盘连接到引脚2、从而允许我在这两者之间走线、这将非常有用。 这是可以的吗? -我从引脚2或散热焊盘汲取大量电流的位置有什么不同?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.