您好!
我将 bq24295充电控制器与单节2900 mAh 锂离子电池配合使用、并已使用评估板(器件型号 BQ24295EVM-549)进行了一些测试。
我正在尝试确保我正确理解我的一些测试结果:
- 我将我的电池连接到评估板、然后让它坐在桌子上大约一周、而不充电或对其执行任何其他操作-电池电压从4.14V 下降到4.03V。这似乎是大量断电、我正在尝试 要弄清楚这是正常的、还是我的配置设置可能有误? 换句话说、是否有影响应用电路空闲状态功耗的配置设置?
- 我尝试在通过 CE 引脚禁用 IC 的情况下重复此测试、但结果是相同的(这使我认为这不是配置设置问题、因为我会假设禁用 IC 将最大程度地降低空闲功耗)
假设空闲功耗水平正常、我正在考虑提高性能的方法。 一个想法是、当不存在充电源时、通过 MOSFET 或其他开关从电池上断开充电控制电路。 但是、I2C 线路上的上拉电阻器连接到3V 电源轨、并且 I2C 总线正在使用中(3V 电源轨处于活动状态)、即使充电控制器不会被使用也是如此。 因此、我担心在 bq24295本身未通电的情况下、将这些引脚(通过10k 电阻器)上拉至3V 是否会导致任何问题?
提前感谢您的任何建议或建议、
Brian