Other Parts Discussed in Thread: LM27313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27313 你(们)好
我使用 LM27313升压转换器来驱动一些 LED。 我的老板问了这个问题。 如果未安装其中一个反馈电阻器、会发生什么情况。
如果底部电阻器(FB 和接地之间)缺失、则(我认为)开关将不会切换、输出将跟踪输入电压(更少的二极管压降)
但是、我不确定的是、如果顶部电阻器(在输出电压和 FB 引脚之间)缺失会发生什么情况。 理论上、我会得到无限的输出电压、但这不会发生。
感谢您的任何帮助。