This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:如果反馈电阻器损坏、输出会发生什么情况

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743675/lm27313-what-happens-to-output-if-the-feedback-resistor-is-broken

器件型号:LM27313

你(们)好

我使用 LM27313升压转换器来驱动一些 LED。  我的老板问了这个问题。  如果未安装其中一个反馈电阻器、会发生什么情况。

如果底部电阻器(FB 和接地之间)缺失、则(我认为)开关将不会切换、输出将跟踪输入电压(更少的二极管压降)

但是、我不确定的是、如果顶部电阻器(在输出电压和 FB 引脚之间)缺失会发生什么情况。  理论上、我会得到无限的输出电压、但这不会发生。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    你是对的。 如果底部电阻器(FB 和接地之间)缺失、则 Vout 约为 Vin。
    如果缺少顶部电阻器、升压转换器将在最大占空比(88%)时切换、Vout 将会变得非常高、可能是 IC 和二极管损坏。