Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2553D 您好!
我的客户正在考虑使用 TPS2553D。
客户有疑问。
在器件数据表(第15 9.5.1页)中、作为限流电阻值(R_ILIM)的建议
误差±kΩ kΩ 1%(F 项)尽管建议的电阻使用范围被描述为15k Ω 至232k Ω、
·kΩ 使用一个15k Ω、误差±5%(J 项)的电阻作为限流电阻器吗?
·将一个 kΩ Ω 的电阻器、误差±5%(J 项)与限流电阻器一起使用会导致什么类型的问题?
此致、
Yurie