This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:关于 TPS2553D 的电阻值

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743577/tps2553d-about-resistor-value-of-tps2553d

器件型号:TPS2553D

您好!

我的客户正在考虑使用 TPS2553D。

客户有疑问。  

在器件数据表(第15 9.5.1页)中、作为限流电阻值(R_ILIM)的建议

误差±kΩ kΩ 1%(F 项)尽管建议的电阻使用范围被描述为15k Ω 至232k Ω、

·kΩ 使用一个15k Ω、误差±5%(J 项)的电阻作为限流电阻器吗?

·将一个 kΩ Ω 的电阻器、误差±5%(J 项)与限流电阻器一起使用会导致什么类型的问题?

此致、

Yurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yurie、

    误差5%电流限制电阻器将导致电流限制精度超出1%。 只要接受1%的电流限制精度、您就可以使用5%的限流电阻器。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob

    感谢您的及时响应。

    我们将对客户作出回应。

    此致

    Yurie