Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQPRODUCTION
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1、 BQPRODUCTION你好
使用"bqProduction Smart Battery Builder"软件对 bq40z50-R1进行编程
成功通过编程 后,在零电流测试时,我看到电流 介于8-10 mA 之间
在 软件中-->“校准类型”,我选择 Boar 偏移 量,他必须帮助我进行校准,但不能帮助我进行校准
当我手工制作“cc offset”时,它会有帮助,电流锯0 ma
另一个使我难以正确执行校准的因素是指定的软件
没有执行 “cc offset”的选项。
由于刻录过程是自动的,我将来如何避免此问题?
是否有 任何新的"bqProduction Smart Battery Builder"软件或可以 在现有软件中添加"cc offset"功能?
请参考
最恰当的考虑
拉斐尔.B