This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq40z50-R1

Guru**** 2543840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743613/bq40z50-r1

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1BQPRODUCTION

你好

使用"bqProduction Smart Battery Builder"软件对 bq40z50-R1进行编程  

成功通过编程 后,在零电流测试时,我看到电流 介于8-10 mA 之间  

在 软件中-->“校准类型”,我选择 Boar 偏移 量,他必须帮助我进行校准,但不能帮助我进行校准

当我手工制作“cc offset”时,它会有帮助,电流锯0 ma

另一个使我难以正确执行校准的因素是指定的软件

没有执行 “cc offset”的选项。

由于刻录过程是自动的,我将来如何避免此问题?

是否有  任何新的"bqProduction Smart Battery Builder"软件或可以 在现有软件中添加"cc offset"功能?

请参考

最恰当的考虑

拉斐尔.B

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、
    bqProduction 专为生产编程而设计、因此它没有用于校准的所有功能。
    我建议在电路板样片上进行"CC 偏移"校准、并在生产过程中使用平均值。
    通常、这足以在这些情况下获得良好的精度。
    此致、
    Swami