Other Parts Discussed in Thread: LM5176, CSD19502Q5B, LM5118, LM5170
主题中讨论的其他器件: CSD19502Q5B、 LM5118、 LM5170
你(们)好
我正在使用 LM5176评估板作为升压转换器。 目前,我已经能够将电路板设置为在无负载的情况下使用16V 输入调节48V 输出。 但是、每当设置负载时、评估板上的 LM5176 IC 都会发生故障。 我不确定原因。
到目前为止、该设置已将次级侧 FET Q5、Q7替换为 CSD19502Q5B N 通道 FET、将电感器替换为1mH 电感器、额定电流为500mA、并编辑控制环路和软启动。 控制环路电容器 C28连接到100pF 电容器、C22连接到.22uF。 软启动电容器已更改为1uF 电容器。 输出电压的反馈环路也已更改、这样 R14在243k Ω 时为2个电阻器、R22在8.25k Ω 电阻器。
即使在模块空载时出现的问题、次级侧的2个 MOSFET 也存在直通问题。 由于两个 FET 都导通、因此在转换期间电流会尖峰。 我们可以看到两个 FET 上的栅极有尖峰,足以使底部次级 FET 导通,感应电阻器电压也会出现高达3V 的尖峰
另一个发现的问题是、使用差分探头、特别是 Tektronix P5200、在次级侧 FET 的栅极和源极之间进行探测时、IC 会不断断开。
您是否希望获得更多信息以帮助我们?
你们有什么建议?