This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:在调节48V 电压时、芯片会不断击破

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, CSD19502Q5B, LM5118, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742936/lm5176-chip-keeps-breaking-down-when-regulating-48v

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: CSD19502Q5BLM5118LM5170

你(们)好
我正在使用 LM5176评估板作为升压转换器。 目前,我已经能够将电路板设置为在无负载的情况下使用16V 输入调节48V 输出。 但是、每当设置负载时、评估板上的 LM5176 IC 都会发生故障。 我不确定原因。


到目前为止、该设置已将次级侧 FET Q5、Q7替换为 CSD19502Q5B N 通道 FET、将电感器替换为1mH 电感器、额定电流为500mA、并编辑控制环路和软启动。 控制环路电容器 C28连接到100pF 电容器、C22连接到.22uF。 软启动电容器已更改为1uF 电容器。 输出电压的反馈环路也已更改、这样 R14在243k Ω 时为2个电阻器、R22在8.25k Ω 电阻器。


即使在模块空载时出现的问题、次级侧的2个 MOSFET 也存在直通问题。 由于两个 FET 都导通、因此在转换期间电流会尖峰。 我们可以看到两个 FET 上的栅极有尖峰,足以使底部次级 FET 导通,感应电阻器电压也会出现高达3V 的尖峰


另一个发现的问题是、使用差分探头、特别是 Tektronix P5200、在次级侧 FET 的栅极和源极之间进行探测时、IC 会不断断开。


您是否希望获得更多信息以帮助我们?
你们有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    感谢您使用 LM5176。 您是否会向我们展示您的原理图以及 SW1和 SW2波形? 我们可以在这里帮助进行调试。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于 SW1和 SW2、它们当前都处于零、因为此时电路板已断开。 原理图如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对 EVM 电路的修改看起来会使电路不稳定。  您是否会使用 LM5170快速入门设计工具来帮助您修改 EVM?  您还需要按照工具的结果选择 CS 电阻器和补偿网络。  顺便说一下、您的负载是否小于0.1A?  您应该考虑使用 LM5118来降低成本。

    谢谢、
    Youhao