This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:单节不可拆卸电池的典型应用原理图

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727850/bq24171-typical-application-schematic-with-single-cell-unremovable-battery

器件型号:BQ24171

数据表中的图23显示了电池直接连接到系统的示例。 它解释了它适用于单节电池应用。 优点是电池可以在适配器过载时自动补充系统负载。

我的问题是、您是否也可以对3节电池应用使用相同的配置。 在高系统负载期间能够通过电池进行补充对于设计非常重要。 如果可能、除了 ISET、OVPSET 和 FB 引脚之外、图23中是否还需要更改任何内容? VREF 和 ACSET 之间的电阻器的建议值是多少?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以这样做。 VREF 和 ACSET 之间的电阻器可以是100k 欧姆。 谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning、感谢您的快速响应。 我还有几个问题。
    我注意到 REGN 和 BTST 引脚之间有一个集成二极管。 通过添加图23中所示的可选 D1肖特基二极管、您可以获得什么好处?
    在图19配置中、从 SW 引脚到 PGND 有一个肖特基二极管。 我认为是为了提高效率。 在图23配置中是否真的不需要它、或者我是否可以添加它?

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文、

    D1:集成 BTST 二极管的典型压降为0.85V。 使用可选的外部肖特基二极管将提高效率。
    从 SW 到 PGND 的肖特基二极管:如果充电电流等于或大于2A、则必须使用肖特基二极管。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。