请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 数据表中的图23显示了电池直接连接到系统的示例。 它解释了它适用于单节电池应用。 优点是电池可以在适配器过载时自动补充系统负载。
我的问题是、您是否也可以对3节电池应用使用相同的配置。 在高系统负载期间能够通过电池进行补充对于设计非常重要。 如果可能、除了 ISET、OVPSET 和 FB 引脚之外、图23中是否还需要更改任何内容? VREF 和 ACSET 之间的电阻器的建议值是多少?
谢谢、
Kevin