This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:UCC256302内部传输泄漏问题

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725570/ucc25630-1evm-291-ucc256302-problem-with-leakage-inside-trans

器件型号:UCC25630-1EVM-291

HI-Ben San、

在 PFC + LLC 的组合运行中、LLC 变压器是自制的并被替换、并评估 LLC 的输出瞬态特性。 当针对最大负载(100%)⇔最小负载(0%)进行负载突然变化测试时、会重新生成之前在评估板的默认状态下发生的输出降低。 在之前的查询中、无法采取有效的对策、也无法通过一种方法将虚拟电阻器添加到输出中、因为采用了最小负载、但这一次无法避免、 为了调查原因、再次观察每个部件的工作波形、因为在原理上观察到了不自然的波形、下面显示了这些波形。 我原来的变压器是内部漏电变压器。

由于上述结果、LL / SS 端子电压在相同的时间内急剧下降、FB 端子和 VCR 端子电压在任何观察波形中 LLC 输出的任何异常下降时突然上升、因为负载处于轻负载状态、 负载没有变化、就 IC 的控制响应而言、它被认为是静态状态、但我不明白为什么会发生这种不合逻辑的不稳定运行。

此外、几乎没有发生频率、这是由于在非常不规则的时间内将噪声侵入 IC 的其中一个端子而导致的故障、而不是负载突然变化的重复、您能想到会进入多个输入端子吗? 请教授这一点。

此外、作为一个重要的点、由于动态负载波动期间 VCR 引脚的输入大容量电压波动(电压由谐振电容器分压)、该输入变化很大、 和" VCR 引脚输入电压低于6Vpp (绝对最大值、额定值为7V)"在 UCC 256301数据表第8.2.19节中、这是最大值还是0至峰值? 我们担心、如果没有这种情况、可能会触发故障。 (正如您在运行时在波形中看到的、它超过7V。)e2e.ti.com/.../UCC256302--problem-with-Leakage-inside-Trans_2E00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    如果控制器检测到 ZCS 运行、LL/SS 将放电。 如果 ISNS 上存在大量噪声、则可能会导致错误的 ZCS 检测。 尝试使用~220pF 填充 C30。 此外、请分享您的定制变压器(Lm、LR、匝数比等)的变压器规格。

    控制器查看 LL/SS 引脚电压和 FBreplica 的较低者以设置开关阈值。 如果 LL/SS 由于 ZCS 而被拉低、这将使 LLC 达到更高的开关频率以脱离电容区域。 当开关频率被推高时、这也会降低功率级的增益、从而导致输出电压下降。

    VCR 应始终具有3V 的共模电压。 请将 VCR 波形保持在0V 和6V 之间。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    客户变压器现在是暂定的。

    LM = 800uH

    lr = 60uH = 30uH (泄漏)+ 30uH (添加了外部电感器)

    Np = 48T、  Ns = 3T、 Nc = 4.5T  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    这些参数看起来不错。 请尝试使用~220pF 填充 C30、以查看这是否解决了输出电压降问题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    PFC (UCC 28056)+ LLC (UCC 256302)的组合
    我们正在进行输出瞬态波动测试、但出现了以下问题。
    请告诉我们改进措施。
     

    PFC 输入:交流100V
    LLC 输出:12V 10A (100%)⇔0A (0%)的突然变化
    负载设备:电子负载
    负载突然变化周期:1Hz 占空比= 50%
     

    当负载从100%变为0%时、由评估板的 LLC 辅助绕组提供的辅助电源(Vcc)电压会降低、且 IC 立即停止运行。
    运行停止后、它会使用启动电路重新启动、但在此期间、12V 输出会下降几伏。 情况
    这种故障现象在相当高的频率下发生。
    情况

    ① μF μF μ F 添加到平滑电容 C 16 = Vcc 的120 μ F、
    Vcc 的下降得到了缓解、并认识到了一些影响、
    尽管影响不是100%、但12V 输出的下降频率会降低。
     
    ② μF、如果电流电路中增加了47 μ A 的容量、
    启动电路的充电时间会很长、这是不切实际的、因为从输入电源打开到输出上升的启动时间已经过去。
     
    ③当输出电流范围保持当前输出稳定性时、在突然负载变化时可能受到影响的规格下限大约为0.3A (3%)、似乎有必要添加这个虚拟电阻。
    这将被设计成与节能和高效率目标相反。
     
    ④考虑设置突发模式电平以实现上述改进。
    根据 UCC 256304日语版数据表8.2.2.21的计算公式、
    为了优化编程电阻并研究是否可以改善问题、
    执行以下操作。
       当通过将电阻10 kΩ 插入光电耦合器(U 2)的发射器测得的电压(上限:1.86V 下限1.14V)被替换为数据表的计算公式(75)时、
    当 μA IC 电气特性表中的 IFB = 81 μ F 进行计算时、
    VLL 值变为负值、计算得出的数值无效、为什么?
     
    ⑤从① μ V 到④ μ V、目前还看不到良好的改进措施、
    是否有突破性的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ben -San、
    PFC (UCC 28056)+ LLC (UCC 256302)的组合
    我们正在进行输出瞬态波动测试、但出现了以下问题。
    请告诉我们改进措施。
     

    PFC 输入:交流100V
    LLC 输出:12V 10A (100%)⇔0A (0%)的突然变化
    负载设备:电子负载
    负载突然变化周期:1Hz 占空比= 50%
     

    当负载从100%变为0%时、由评估板的 LLC 辅助绕组提供的辅助电源(Vcc)电压会降低、且 IC 立即停止运行。
    运行停止后、它会使用启动电路重新启动、但在此期间、12V 输出会下降几伏。 情况
    这种故障现象在相当高的频率下发生。
    情况

    ① μF μF μ F 添加到平滑电容 C 16 = Vcc 的120 μ F、
    Vcc 的下降得到了缓解、并认识到了一些影响、
    尽管影响不是100%、但12V 输出的下降频率会降低。
     
    ② μF、如果电流电路中增加了47 μ A 的容量、
    启动电路的充电时间会很长、这是不切实际的、因为从输入电源打开到输出上升的启动时间已经过去。
     
    ③当输出电流范围保持当前输出稳定性时、在突然负载变化时可能受到影响的规格下限大约为0.3A (3%)、似乎有必要添加这个虚拟电阻。
    这将被设计成与节能和高效率目标相反。
     
    ④考虑设置突发模式电平以实现上述改进。
    根据 UCC 256304日语版数据表8.2.2.21的计算公式、
    为了优化编程电阻并研究是否可以改善问题、
    执行以下操作。
       当通过将电阻10 kΩ 插入光电耦合器(U 2)的发射器测得的电压(上限:1.86V 下限1.14V)被替换为数据表的计算公式(75)时、
    当 μA IC 电气特性表中的 IFB = 81 μ F 进行计算时、
    VLL 值变为负值、计算得出的数值无效、为什么?
     
    ⑤从① μ V 到④ μ V、目前还看不到良好的改进措施、
    是否有突破性的计划?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    如果 VCC 在负载瞬态条件下降至11.5V、您可以考虑调整匝数比以在偏置绕组上的较高 VCC 电压下运行。 这应该有助于避免 VCC 压降、也可能导致不需要额外的 VCC 电容器。 您还可以调整突发模式阈值、以确保突发数据包足够频繁、从而确保 VCC 电容得到足够频繁的补充。

    我建议在空载条件下检查光耦合器是否饱和、这会导致对负载阶跃的响应延迟。 您可以尝试在 R20和 R23之间连接齐纳二极管、以钳制快速通道电流、从而防止光耦合器饱和。 这应改善空载到满载的瞬态。

    在突发模式下进行测量时、请移除 R21。 R21和 D10将电流拉入 FB 节点(该电路应有助于避免光耦合器饱和)。 计算器假设光耦合器电流从 FB 引脚拉出、并且初级侧光耦合器没有外部电流源。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    您是否有机会重新测试?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ben -San、

    在 UCC56301数据表(日语)中的公式(67)中、内部电源共享因子(Kvcrrmp)的份额是
    计算公式的左侧项被转换为右侧项、以便其在0.1至0.6以及 C1、Cr、Iin、ICOMP 范围内
    结果可通过替代进行计算。
    但是、在这个右项中、分压电容器的下侧的 C2被省略、
    μF 不影响 Kvcrrmp 的设置、但 c1 = 150pF、c2 = 0.015 μ F
    设置设置 C2值范围的原因是什么?

    2.作为针对前一个应答邮件中输出电压下降问题的对策建议。
    我 μF 计划将 C10从0.015 μ F 更改为6.8nF、但实施结果没有得到改善。
    在本实验中、我们在 R 14 = 1 MΩ 的条件下将 C10的设置从0.015 μF 更改为0.022 μF、
    负载变化0%(12V 输出端子之间具有1 kΩ 虚拟电阻)⇔100%变化、
    空载时的突发运行是稳定的、并且在 Vcc 上没有低于 UVLO 的下降、
    产出没有减少,但有改进效果。
    此设置是否合理? (其他评估板常量是默认状态。)

    μF、从上述两项的结果可以看出、评估板 C2的容量设置= 0.015 μ F 不是项目1中的最佳值
    想一想、如何在​​评估时检查 C1、C2容量的最佳设置值?

    4.使用前提是负载突然变化0⇔100%、与​​上面1中 C1和 C2容量值的设置有关、
    请教授正确的范围或思考方式。

    5.数据表中没有关于 ICOMP 的说明。它是否与表中的 Iramp 相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    公式67仅计算内部电流源的贡献。 VCR 上的总摆幅在等式66中计算得出。 C2将影响 VCR 上的峰间电压摆幅。 C2的值将影响环路响应以及启动期间的开关频率

    2、还可以。

    3. VCR 的最佳值取决于您的环路响应(是否需要更高的交叉频率或更佳的相位裕度)。 VCR 的电容也会影响启动期间的开关频率曲线、您需要确保启动开关频率足够快、以避免 OCP1跳闸、但足够慢、以避免硬开关。 VCR 的最佳电容取决于应用。

    通常、根据测量的环路响应选择 VCR、以确定是否有足够的频率补偿来实现稳定性。 接下来、我将在空载启动期间以及满载启动期间检查开关频率曲线。 您需要确保开关频率不会太低、因为您可能会使 OCP1跳闸、但也不会太大、从而避免在启动期间进行硬开关。 您还可以使用 UCC25630x 设计计算器来帮助选择 VCR 值。 您可以在此页面底部找到计算器:www.ti.com/.../toolssoftware

    5.是的,ICOMP 与 Iramp 相同。

    此致、
    本·洛夫