HI-Ben San、
在 PFC + LLC 的组合运行中、LLC 变压器是自制的并被替换、并评估 LLC 的输出瞬态特性。 当针对最大负载(100%)⇔最小负载(0%)进行负载突然变化测试时、会重新生成之前在评估板的默认状态下发生的输出降低。 在之前的查询中、无法采取有效的对策、也无法通过一种方法将虚拟电阻器添加到输出中、因为采用了最小负载、但这一次无法避免、 为了调查原因、再次观察每个部件的工作波形、因为在原理上观察到了不自然的波形、下面显示了这些波形。 我原来的变压器是内部漏电变压器。
由于上述结果、LL / SS 端子电压在相同的时间内急剧下降、FB 端子和 VCR 端子电压在任何观察波形中 LLC 输出的任何异常下降时突然上升、因为负载处于轻负载状态、 负载没有变化、就 IC 的控制响应而言、它被认为是静态状态、但我不明白为什么会发生这种不合逻辑的不稳定运行。
此外、几乎没有发生频率、这是由于在非常不规则的时间内将噪声侵入 IC 的其中一个端子而导致的故障、而不是负载突然变化的重复、您能想到会进入多个输入端子吗? 请教授这一点。
此外、作为一个重要的点、由于动态负载波动期间 VCR 引脚的输入大容量电压波动(电压由谐振电容器分压)、该输入变化很大、 和" VCR 引脚输入电压低于6Vpp (绝对最大值、额定值为7V)"在 UCC 256301数据表第8.2.19节中、这是最大值还是0至峰值? 我们担心、如果没有这种情况、可能会触发故障。 (正如您在运行时在波形中看到的、它超过7V。)e2e.ti.com/.../UCC256302--problem-with-Leakage-inside-Trans_2E00_.pdf