This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 TPS54302的问题

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726649/questions-of-tps54302

主题中讨论的其他器件:TPS54302

我们有关于 TPS54302的问题。

我们希望将输入电压24V 更改为8V 或8V 更改为24V。

问题1.

请告诉我们建议的通过 改变输入电压实现输出电压稳定的时间。

(我们认为 IC 需要等待时间,直到输出电压稳定为止。)

问题2.

请告诉我们最小输入电压。

 Vout=3.3V

 2. Vout=5.0V

问题3.

在数据表第13页的图.15中、

用例告诉我们 R1~R5值的允许变化。

相位表示 C1~C5值的允许变化。

  我们是否可以使用 C1不推荐值的电容器?

  我们是否必须使用有关 C4和 C5的22μF *2?

  (使用10μF *4或47μF *1是否有任何问题?)

除了  使用关于 C6的75pF 电容器外、我们还能使用电容器吗?

问题4.

在数据表第17页的表.2中、

C8错误是否是 C6?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1:
    时间应小于500us。

    问题2:
    根据数据表参考设计、在3A 负载下、8V 似乎正常。 这一切取决于转换器在特定频率下的压降和效率。

    问题3:
    R1-R5偏差+/- 1%应该正常
    C1-C5偏差+/- 10%应该正常

    是的,可以使用10uF *4作为47uF *1,请确保该值不会随电压降低。
    是的、您可以使用75pF 以外的电容器、具体取决于波特图的外观

    问题4:
    是的、C8应为 C6

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们有疑问。

    更改输入电压、

    我们能否立即将输入电压从24V 更改为8V?
    这意味着从24V 变为8V 的时间非常短。
    瞬时变化是否会带来问题?
    该 IC 是否需要输入电压变化的时间?


    500μs μ s 是通过改变输入电压实现输出电压稳定的时间。
    这种理解是否正确?

    我们认为输入电容器(C1)用于稳定输入。
    我们是否可以使用 C1不推荐值的电容器?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以将输入电压24V 更改为8V。 就"短时间"而言、这是相对的。 您可能必须在电路板上对其进行测试才能查看效果。 瞬时更改 VIN 可能会有一些下冲、尤其是在测试设置中有长导线的情况下 因此、请注意这一点、您可能需要在前端使用一些阻尼大容量电容器

    是500us 是近似值、但输出应在该值之前稳定下来。

    至于电容器 C1、您可能需要一些输入大容量电容器来稳定输入
    www.ti.com/.../snva538.pdf

    原因是您的引线具有电感、如果您没有具有 ESR 的正确阻尼电容器、则可能会出现振铃、从而损坏输入。

    谢谢、我希望这会有所帮助
    -Arief