请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS54302我们有关于 TPS54302的问题。
我们希望将输入电压24V 更改为8V 或8V 更改为24V。
问题1.
请告诉我们建议的通过 改变输入电压实现输出电压稳定的时间。
(我们认为 IC 需要等待时间,直到输出电压稳定为止。)
问题2.
请告诉我们最小输入电压。
Vout=3.3V
2. Vout=5.0V
问题3.
在数据表第13页的图.15中、
用例告诉我们 R1~R5值的允许变化。
相位表示 C1~C5值的允许变化。
我们是否可以使用 C1不推荐值的电容器?
我们是否必须使用有关 C4和 C5的22μF *2?
(使用10μF *4或47μF *1是否有任何问题?)
除了 使用关于 C6的75pF 电容器外、我们还能使用电容器吗?
问题4.
在数据表第17页的表.2中、
C8错误是否是 C6?
此致、
西泽高郎