This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150使用参考设计在5.5V 和7V 之间切换

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726077/lm3150-lm3150-switching-between-5-5v-and-7v-using-reference-design

器件型号:LM3150

我使用了 TI 电源设计器、输入最小12V、输出5V 15A、并使用了 LM3150参考设计。 我把它进口到了鹰上,把板里的三个,它们都表现出同样的行为。 测量输出 I 得到5.5V 至7V 的振荡大约2-3秒。 未安装4个大电容器、因此请忽略这些电容器。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我把你的状况跑进 webench。 您是否仅在更高的电流下看到振荡?
    您的组件似乎与 webench 匹配、但 webench 上的 RLIM 为2.15k 欧姆、而不是原理图上的887欧姆

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的屏幕截图显示了 RLIM 上的866。 我在用电压表检查电压、在布置时没有负载。 我刚才连接了一个1欧姆面板电阻器、该电阻器应产生5A 负载和相同的电压摆幅、但这次 M1开始吸烟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的设计是否具有布局? 它可能需要 M1上更多的散热面积、或者需要注意敏感节点。 例如将所有 CIN 放置在更靠近 FET 的位置。
    EVM 用户指南通常是检查器件正确布局的良好起点
    www.ti.com/.../lm3150-500eval

    谢谢、我希望这会有所帮助
    -Arief