请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3150 我使用了 TI 电源设计器、输入最小12V、输出5V 15A、并使用了 LM3150参考设计。 我把它进口到了鹰上,把板里的三个,它们都表现出同样的行为。 测量输出 I 得到5.5V 至7V 的振荡大约2-3秒。 未安装4个大电容器、因此请忽略这些电容器。 有什么想法吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.