This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC27524:有关 UCC27524 SIMPLIS 模型的问题。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743133/tina-spice-ucc27524-question-about-ucc27524-simplis-model

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

由于问题是关于  SIMPLIS 的、此处的帖子是。


我 使用 SIMPLIS 模型来模拟 TIDA-01495、但  TI.com 上的 UCC27524模型用于 PSpice、无法在 SIMPLIS 中解码、因此无法正常工作。

那么、您能否在  TI.com 上发布 UCC27524的 simplis 模型?

非常感谢。

此致、

Li、Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    感谢您与我们联系、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。

    您是否在复制的链接上尝试过使用未加密的 PSpice 模型?

      该模型应该起作用。 请尝试并告诉我。

    如果您有其他问题、请让我回答、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou:

    我正在尝试导入此模型 、但我只能在 SIMetrix 中使用此模型、而不能在 Simplis 中使用。 因此,我想这是因为我的设置不正确还是其他原因? 一旦我为模型设置了引脚、我在 Simplis 中找不到它、但它仍然可以在 Simtrix 中找到。

     

    很抱歉再次打扰您。

    谢谢你。

     

    此致、

    Li、Gang

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、GaN、

    无需道歉、我很乐意提供帮助! )

    实际上、它与您的设置无关、模型只能在 SIMetrix 中工作、而不能在 SIMPLIS 中工作。
    SIMPLIS 模型是独一无二的、普遍用于新的开发。

    请允许我检查一个类似的替代器件、该器件可能具有 SIMPLIS 模型、并尽快与您联系。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Li、Gang、

    为了跟进、我们的所有驱动程序模型都适用于 Simetrix、因此它们不适用于 Simplis。

    是否有理由限制您在仿真中使用 Simplis?

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我、如果我帮助解决了您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou