主题中讨论的其他器件: 、LM5175
你(们)好
我有一个用于 LM5176的应用。
我们在可变输出电压应用中使用控制器(通过让 DAC 向 VFB 引脚添加/移除电流来实现)。
Fsw = 350kHz、L = 10uH、Co = 470uF。
我们的应用具有以2种模式运行的负载。
第一个是2A 的直流负载、Vo 将约为20V 至28V。 因此、Po 为40W 至56W。 在这种情况下、电感器(10uH、Rs = 16mR、Isat = 10A)在比环境温度高大约30C 的条件下运行。
第二个是峰值为10A 的脉冲负载、持续200us、脉冲重复频率为5ms。 该负载的 RL 为4R。 然后、Po 为10 x 10 x 4 x 0.2 /5 = 16W、但现在电感器在高出环境温度大约80C 的条件下运行。 即令人震惊的炎热。 如果我查看电感器中的电流波形、我可以看到瞬态响应在200us 脉冲之后非常缓慢、电源大约需要1ms 为输出电压充电(在电流限制大约为3A 的情况下、这是预期的)。 电源再充电后、电感器电流下冲低于零–表示电源在0.5ms 左右内从输出电容器移除电流。
如果我在脉冲模式情况下将 Mode 引脚置于0V、则电感器的运行温度比环境温度高15C。 瞬态之后的电感器电流响应现在更快(如预期的那样)、并且没有电流从输出流回输入。 但我现在(在论坛上)看到 LM5176器件在 DCM 模式下不可靠–这大概是从数据表中删除该模式的原因。
如果我使用 LM5176-Q1器件实现可靠的 DCM 模式、因为该器件的数据表中仍然指定了 DCM 模式。
我想我可以找到一个更高效的电感器。
k