This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:热电感器在脉冲负载电流应用中、我可以使用 DCM 模式来解决吗?

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5176-Q1, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728426/lm5176-hot-inductor-in-a-pulsed-load-current-application-can-i-use-dcm-mode-to-fix

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: 、LM5175

你(们)好

 

我有一个用于 LM5176的应用。

 

我们在可变输出电压应用中使用控制器(通过让 DAC 向 VFB 引脚添加/移除电流来实现)。

 

Fsw = 350kHz、L = 10uH、Co = 470uF。

 

我们的应用具有以2种模式运行的负载。

 

第一个是2A 的直流负载、Vo 将约为20V 至28V。 因此、Po 为40W 至56W。 在这种情况下、电感器(10uH、Rs = 16mR、Isat = 10A)在比环境温度高大约30C 的条件下运行。

 

第二个是峰值为10A 的脉冲负载、持续200us、脉冲重复频率为5ms。 该负载的 RL 为4R。 然后、Po 为10 x 10 x 4 x 0.2 /5 = 16W、但现在电感器在高出环境温度大约80C 的条件下运行。 即令人震惊的炎热。 如果我查看电感器中的电流波形、我可以看到瞬态响应在200us 脉冲之后非常缓慢、电源大约需要1ms 为输出电压充电(在电流限制大约为3A 的情况下、这是预期的)。 电源再充电后、电感器电流下冲低于零–表示电源在0.5ms 左右内从输出电容器移除电流。

 

 

如果我在脉冲模式情况下将 Mode 引脚置于0V、则电感器的运行温度比环境温度高15C。 瞬态之后的电感器电流响应现在更快(如预期的那样)、并且没有电流从输出流回输入。 但我现在(在论坛上)看到 LM5176器件在 DCM 模式下不可靠–这大概是从数据表中删除该模式的原因。

 

 

如果我使用 LM5176-Q1器件实现可靠的 DCM 模式、因为该器件的数据表中仍然指定了 DCM 模式。

 

我想我可以找到一个更高效的电感器。

 

 

k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您考虑使用 Lm5176。 但是、对于 LM5176、我们不建议使用 DCM 模式。 如果确实需要 DCM、您可以切换到 LM5175、采用相同的封装并具有引脚兼容性。 您只需要更换 IC 并更改 RT 电阻器。 请参阅数据表或 Excel 设计工具、为 LM5175选择合适的 RT 电阻器、以保持开关频率不变。

    谢谢、
    Yohao Xi,系统和应用工程,BMC-BCS 产品线