请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我使用 LM5116MHZ 为机器人提供双向降压电源。 输入范围:18至60VDC,输出电压为5V 10A,电流为12V 5A。MOS 管上波形的测量严重震动,LM5116MHZ 和上管在高压下非常热。 如何解决此问题?e2e.ti.com/.../YOGO_5F00_POWER_5F00_V1.1.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 LM5116MHZ 为机器人提供双向降压电源。 输入范围:18至60VDC,输出电压为5V 10A,电流为12V 5A。MOS 管上波形的测量严重震动,LM5116MHZ 和上管在高压下非常热。 如何解决此问题?e2e.ti.com/.../YOGO_5F00_POWER_5F00_V1.1.pdf