This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725915/search

我使用 LM5116MHZ 为机器人提供双向降压电源。 输入范围:18至60VDC,输出电压为5V 10A,电流为12V 5A。MOS 管上波形的测量严重震动,LM5116MHZ 和上管在高压下非常热。 如何解决此问题?e2e.ti.com/.../YOGO_5F00_POWER_5F00_V1.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您具有18V 输入电压和12V 输出电压时、顶部 MOSFET 是否很热?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    18V 输入不是热的、60V 输入是上管的热。 施加高电流时、上管会以暴力方式驱动波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试在电流感应上填充滤波? (R6和 C11)或(R21和 C27)

    谢谢
    -Arief