This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:VSTOR 电压不一致

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743389/bq25504-inconsistent-vstor-voltage

器件型号:BQ25504

您好、我要再次

我使用试验电路板和 QFN 适配器设置以下实验设置。

原理图:

 

当我从示波器测量 VRDIV 引脚时 、我会得到以下信号:

OK_HYST、OK_PROG 接地
VBAT_OK、VBAT、VSTOR 为悬空

MPPT 系数 设置为0.8

更改 VBAT_OV 值不会影响 VBAT_UV 的结果。

连接18260 @ 4.40Votls 电池并将 VSTOR 连接到10kohm 负载后、

VBAT=4.40V

VSTOR= 4.26V

VRDIV 如下所示、

我以前能够获得与 VSTOR 电压和 VBAT_OV 电压相关的2个方波脉冲。 然而有时(足够频繁,让我烦恼)我能够从我的设置中得到这种行为。 除了松动的电缆等之外、还会出现什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerem、

    VSTOR 是否为稳定电压? 如果您将可充电电池放在 BAT 上、充电器是否符合预期? 如果您在 VSTOR 或 BAT 上放置一个100uF 电容器、运行情况会改善吗? 充电器逻辑在充电后由 VSTOR=BAT 供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在未连接电池的情况下、我将从 VSTOR 获得8-10V 的直接输出。

    当电池连接 VBAT=4.3V 时、VSTOR 为4.3V。 然而、VRDIV 中没有出现脉冲。

    但是、当我将100uF 电容器连接到 VSTOR 时、我从 VRDIV 获得了两种类型的脉冲、如下所示、

    此外、当我移除 VSTOR 处的电容器时、VRDIV 脉冲将继续保持、直到我将电池拉高并重新连接到 IC。

    向 VBAT 引脚添加和移除100uF 电容无效。 电池正在充电我没有电流表、但电压会上升、因此应该正在充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 IC 的最大电压为5.5V。 如果您看到8-10V、则 IC 已损坏。