主题中讨论的其他器件: TPS65185
大家好、我最近制作了 TPS65186电路、我遵循了 TPS65185 EVM 文档中提供的大多数设计指南。 到目前为止、我的所有电路都很好、除了它没有打开、我找不到问题所在。 顺便说一下、我不使用 IIC、我只想打开电源轨。 请建议一些步骤来启动调试。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kiran、
这 可能是 布局问题、与该直流/直流转换器的电流路径相关。 这将包括从输出电容器到 PGND 的路径和输入电容器的 GND。 我建议查看 AGND 布局、因为 VREF 电容器连接到 PGND 而不是 AGND。 通常、我们 建议将 VREF 电路、AGND1和 AGND2 与任何干扰源隔离、包括 PGND 返回电流。 基准上的偏移可能也会影响 LDO 等其他稳压器、因此、如果您在其他稳压器上看到类似的脉冲、则表明存在参考布局问题。
此致、
Rick S.