This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65186:TPS65186未开启

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65186, TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727369/tps65186-tps65186-not-turning-on

器件型号:TPS65186
主题中讨论的其他器件: TPS65185

大家好、我最近制作了 TPS65186电路、我遵循了 TPS65185 EVM 文档中提供的大多数设计指南。 到目前为止、我的所有电路都很好、除了它没有打开、我找不到问题所在。 顺便说一下、我不使用 IIC、我只想打开电源轨。 请建议一些步骤来启动调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、
    在数据表中、可以看到、如果拉高了 WAKEUP 引脚和 PWRUP 引脚、则可以加电。 它将使用 UPSEQx 寄存器中的默认加电序列加电。

    8.4.4.1睡眠→激活
    WAKEUP 引脚被拉高、PWRUP 引脚为高电平。 电源轨的启动顺序由 UPSEQx 寄存器定义
    (可以将 WAKEUP 和 PWRUP 引脚连接在一起)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我已将上电和唤醒引脚拉至高电平、但运气不好。 还用于调试我连接了微控制器并通过 IIC 进行连接。 IIC 连接似乎正常、我从 IIC 发送启动命令、但电源未打开。 我还在附上我所做的电路图。 请也建议我使用其他方法。

    即使在原理图中提到 Vusb、我对整个电路仅使用3.3伏电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在平均时间内、我尝试检查中断信号。 我发现、即使所有引脚中的电压都大于= 3.3V、也始终会设置 ULVO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、
    它应该可以正常工作。 我将邀请该部件的产品专家。 也许我缺少一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    切换 PWRUP 引脚时、请使用示波器测量 VIN。 也可以使用探针探测 nINT 引脚。

    如果 VIN 因启动电流而下降、您可能需要在输入端增加电容、或提高输入电压以减小电流并在 UVLO 阈值以上留出更多空间。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    实际上、我一直在调试、我发现了与您所说的相同的原因、因此我更改了我的电源。 然后、我在这之后获得了 VN_UV。 我也解决了这个问题、但现在我遇到了 VCOMF 故障。 当我探测 VCOM 时、当 DCDC 尝试打开时、我可以看到一些+1.4至-1.5v 的高电平和低电平脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    这 可能是 布局问题、与该直流/直流转换器的电流路径相关。  这将包括从输出电容器到 PGND 的路径和输入电容器的 GND。  我建议查看 AGND 布局、因为 VREF 电容器连接到 PGND 而不是 AGND。 通常、我们 建议将 VREF 电路、AGND1和 AGND2  与任何干扰源隔离、包括 PGND 返回电流。 基准上的偏移可能也会影响 LDO 等其他稳压器、因此、如果您在其他稳压器上看到类似的脉冲、则表明存在参考布局问题。

    此致、

    Rick S.