This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:驱动引脚 PMBus_ADDR0和 PMBus_ADDR1的电流源为"weak 和 quot;

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743777/ucd90160-current-source-that-drives-pins-pmbus_addr0-and-pmbus_addr1-is-weak

器件型号:UCD90160

您好!

我有2块电路板(每个电路板1个组件)无法通过 PMBus 寻址检测。  它看起来是驱动引脚 PMBus_ADDR0和 PMBus_ADDR1的电流源"弱"、源为~7.5uA、而典型值为10uA。  因此、这些引脚上电的电压会降低100mV 以上、并且地址被错误锁存。  TI 工具可找到器件、但我们的软件无法找到。

 

我已经检查 了 PMBus_ADDR0和 PMBus_ADDR1上的电阻器、它们看起来正常。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    您能不能告诉我们已经构建了多少个电路板? 这两个全新的电路板是不是在经过一段测试后出现故障?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用该器件构建了~125电路板、没有任何问题。 现在、在蓝色之外、我有2个电路板(每个电路板1个组装)无法通过 PMBus 寻址检测。