请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160 您好!
我有2块电路板(每个电路板1个组件)无法通过 PMBus 寻址检测。 它看起来是驱动引脚 PMBus_ADDR0和 PMBus_ADDR1的电流源"弱"、源为~7.5uA、而典型值为10uA。 因此、这些引脚上电的电压会降低100mV 以上、并且地址被错误锁存。 TI 工具可找到器件、但我们的软件无法找到。
我已经检查 了 PMBus_ADDR0和 PMBus_ADDR1上的电阻器、它们看起来正常。 有什么想法吗?