主题中讨论的其他器件: LM5112
亲爱的人们
我已将两个调光引脚(DIM1和 DIM2)连接到一个 PWM 输入通道、并希望使用它对连接到 IOUT1和 IOUT2的两个 LED 链进行脉冲。
因此、我有三个连接、24V、GND 和 PWM_IN。
当我通过 Rcomm 电阻器将 PWM_IN 连接到 VCC 并打开整个电路时、PWM_IN 始终为高电平、LED 亮起。
当我不连接 PWM_IN 时、它是(应该)内部接地。 在电路上闪烁时、LED 熄灭、这是正确的。
现在、当我将 PWM_IN 连接到高电平时、在我打开电路后、会有一个短暂的"咔哒"声、并且驱动器损坏。
因此、整个过程仅在 PWM_IN 已经为高电平时工作。
到目前为止、由于上述原因、我尚未尝试通过 PWM_IN 进行脉冲/调光。
然后、我连接 了 PCB 的24V 和 GND、将函数发生器输出的接地端连接到同一 GND、将函数发生器的+3V 连接到 PWM_IN、打开电路、然后打开
函数发生器的输出->同样的结果、LED 驱动器损坏。
有人知道我做了什么错了吗?
感谢你的任何帮助。