This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:PWM 开关打开/激活会损坏 LED 驱动器

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492, LM5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726390/lm3492-pwm-switch-on-activation-damages-the-led-driver

器件型号:LM3492
主题中讨论的其他器件: LM5112

亲爱的人们

我已将两个调光引脚(DIM1和 DIM2)连接到一个 PWM 输入通道、并希望使用它对连接到 IOUT1和 IOUT2的两个 LED 链进行脉冲。

因此、我有三个连接、24V、GND 和 PWM_IN。

当我通过 Rcomm 电阻器将 PWM_IN 连接到 VCC 并打开整个电路时、PWM_IN 始终为高电平、LED 亮起。

当我不连接 PWM_IN 时、它是(应该)内部接地。 在电路上闪烁时、LED 熄灭、这是正确的。

现在、当我将 PWM_IN 连接到高电平时、在我打开电路后、会有一个短暂的"咔哒"声、并且驱动器损坏。

因此、整个过程仅在 PWM_IN 已经为高电平时工作。

到目前为止、由于上述原因、我尚未尝试通过 PWM_IN 进行脉冲/调光。

然后、我连接 了 PCB 的24V 和 GND、将函数发生器输出的接地端连接到同一 GND、将函数发生器的+3V 连接到 PWM_IN、打开电路、然后打开
函数发生器的输出->同样的结果、LED 驱动器损坏。

有人知道我做了什么错了吗?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marek、

    您是否测量了函数发生器的输出? 在您的示例中、3V 输出将进入50欧姆负载、如果没有50欧姆负载、则输出可能为6V、如果这是函数发生器的工作方式。 您在运行实验时是否测量了函数发生器的输出? 您还可以在函数发生器输出和 PWM 之间添加一个串联电阻、例如50K 欧姆或20K 欧姆、具体取决于您驱动引脚的电压。 您还可以添加齐纳钳位、以防止 PWM 引脚上的电压接近绝对最大值6V。 这将位于串联电阻器之后。 此外、确保接地端可以连接在一起、而无需电流路径。 您的电源是否是隔离式的? 许多函数发生器不是隔离式输出。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin

    感谢您的回答。

    最后、我在函数发生器的输出钳位上测量了0V 和3V 的电压、并采用了1k 电阻器。

    首先、我设置250MHz 的频率和50%的占空比波形、以查看 LED 是否亮起。
    结果:只有一个由7个 LED 组成的链打开、而另外7个 LED 在很短的闪烁时间关闭后关闭。 为了控制一个链是否损坏、我通过 Rcommon 将 PWM_IN 连接到 VCC、打开电路、LED 亮起、两个链都打开。

    然后、我尝试了1kHz 的频率和50%的占空比。

    结果:一切都正常、尽管有噪声、但一切正常。 我尝试将任务从20%设置为80%、LED 都变暗了。 当我关闭函数发生器的输出时、LED 关闭、并且打开 FG LED 的输出、也可以正常工作。

    要查看是否可以将占空比降至10%、我必须切换到同一通道上的脉冲功能。 我正确设置了输出电压、占空比、频率。 打开电路、然后打开 FG 的输出。
    结果:LM3492已损坏(或者至少我认为是这样)。 输入电压约为5.5V、电路消耗的最大电流限制为450mA、无嗡嗡声。

    几分钟后、再次打开并关闭 FG 以再次控制输入电压。 它更高、我看到线圈上有一个小火花、器件开关频率中有嗡嗡声( 我认为火花是因为焊接不当...)

    我运行电路的时间越长、嗡嗡声(线圈上有火花)就越小、输入电压越高。 现在输入电压为24V、电路消耗的电流为7mA、来自极性保护电路。 线圈或电极被烧坏。

    我想、在线圈损坏之前、电路短路、现在线圈(或焊盘)损坏且不再短路、那么短路会通过 SW1、SW2、RT、VOUT 或 FB 引脚之一发生?

    我不明白。

    我是否要使用另一台设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marek、

    我不确定您的案例中会发生什么情况。 在切换波形时、有时您必须小心使用函数发生器、根据函数发生器的不同、我看到一些函数发生器在更改输出函数时具有较大的电压偏移。 看起来这应该只是正常工作。 不确定是否有光耦合器、但测试设置中 PWM 上的隔离可能会带来问题?

    听起来有些东西会承受压力、然后它会失败、它不应该这样做。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin

    我在示波器上观察了输出函数的变化、没有看到任何峰值。

    此外,当我手动将 PWM 置于 Rcomm 上(这是设计报告的默认值)时,我损坏了设备一次... 也许有人不应该这样做? 我不知道... 只是告诉您不需要 FG;)

    我的同事认为采用 NMOS 而不是光耦合器、因为它更便宜。 你怎么看、试一下?

    此外、我还看到我将反馈电阻器放置在离 LM 太远的位置。

    问候语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marek、

    光耦合器将隔离 NMOS 不会隔离的信号。 当您连接了一组测试设备时、接地回路可能会导致问题。 我遇到了与非隔离电路相连的函数发生器问题。 如果信号处于正确的范围内、则应存在这些问题。

    这是 PCB 还是测试电路?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin

    它是一个 PCB。

    我将在接下来的几天内进行新设计。 我观看了有关开关转换器的 TI 视频、希望能有所改进。

    可能还需要放置一些额外的焊盘来测量或更改和添加部件。


    问候,Marek

    附录:
    PCB 仅是顶层。
    或使用栅极驱动器进行调光输入、例如 LM5112

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附录:
    PCB 仅是顶层。
    或使用栅极驱动器进行调光输入、例如 LM5112。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marek、

    它应该没有它就可以工作。 如果这是瞬态问题、光隔离器将是更好的解决方案。 实际上、应该没有问题、但对于测试设备和多个接地、可能会有问题。 您还可以在电路板上添加可生成 PWM 的内容、以查看其是否正常工作。

    我将关闭此主题、如果您有其他问题、请打开一个新主题。

    此致、