This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:有关 Fly-Buck 计算器的问题

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5160-Q1, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725507/lm5160-q1-question-about-fly-buck-calculator

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5160

大家好、

我的客户希望构建具有以下条件的隔离式 DCDC。

输入电压范围:6V (最小值)、12V (典型值)、17V (最大值)

-Vout_ISO:12V

- Iout = 400mA (最大值)

-开关频率< 400kHz

-最大占空比< 50%

-纹波 Raito < 40%

根据"Calculator_Rev1p03.xlsx"结果、Fly-Buck 转换器似乎可以支持上述条件。

您能否再次检查 LM5160-Q1是否支持上述用例? 由于我尝试通过修改 snvmb64.tSC 来使用 TINA-TI 进行仿真、因此无法获得预期的隔离输出。

链接: www.ti.com/.../snvmb64

e2e.ti.com/.../Calculator_5F00_Rev1p03_5F00_result.xlsx

我的客户现在正在开始变压器设计、因此非常感谢您的及时支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是适用于300kHz 的 webench 示例设计。 此外、我还连接了您提供的 TINA 模型、它似乎输出12V 电压

    e2e.ti.com/.../LM5160_5F00_Flybuck_5F00_300kHz.pdf

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief-San、

    非常感谢您的回复。

    我还使用 Webench 制作参考电路、但我仍然看到计算器和 Webench 咨询以及 TINA-TI 和计算器(或 Webench)结果之间存在一些失配。

    (1)Calculator_Rev1p03.xlsx 与 Webench
    当 Webench 配置(反馈电压的分压比和变压器的匝数比)被放入计算器中时、它看起来峰值电流超过高侧电流限制的下限。

    (2)TINA-TI 与计算器(或 Webench)
    例如,Webench 配置应用于 snvmb64.TSC 的原始 Fly-buck 参考模型,在 Vin_min (=6V)条件下,我无法获得目标电流为400mA 的目标电压。
    您能否提供运行 TINA-TI 模型的配置?

    我担心采用 Fly-buck 拓扑的 LM5160可以满足客户的要求,否则我需要推荐 Flybuck-boost 拓扑。

    此致、
    Noboo Fujihara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobuo-San、您好!

    1) 1)是的、请注意、选择变压器时不会超出高侧电流限制上的峰值电流、您可能需要更高的电感变压器。

    2) 2)我看到在您的 Tina 模型上、您有1:1.5匝变压器、您的初级输出设置为8V、因此在最低 VIN 6V 时、我相信您正在进入最大占空比状态。 通常、我们尝试运行 Flybuck 小于50%的占空比。 您可能必须使用 Flybuck 升压拓扑来实现这一点。

    谢谢
    -Arief