请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160-Q1 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM5160
大家好、
我的客户希望构建具有以下条件的隔离式 DCDC。
输入电压范围:6V (最小值)、12V (典型值)、17V (最大值)
-Vout_ISO:12V
- Iout = 400mA (最大值)
-开关频率< 400kHz
-最大占空比< 50%
-纹波 Raito < 40%
根据"Calculator_Rev1p03.xlsx"结果、Fly-Buck 转换器似乎可以支持上述条件。
您能否再次检查 LM5160-Q1是否支持上述用例? 由于我尝试通过修改 snvmb64.tSC 来使用 TINA-TI 进行仿真、因此无法获得预期的隔离输出。
e2e.ti.com/.../Calculator_5F00_Rev1p03_5F00_result.xlsx
我的客户现在正在开始变压器设计、因此非常感谢您的及时支持。
此致、