This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:MPPT 与 bq25570不同、对于80%的应用、将 VOC_SAMP 绑定到 VSTOR?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743270/bq25504-mppt-is-different-from-bq25570-re-tying-voc_samp-to-vstor-for-80-app

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ25570

bq25504和 bq25570的数据表在以下特性方面存在差异:最大功率点跟踪。  如果您将 VOC_SAMP 引脚连接到 VSTOR、bq25504数据表会显示它"禁用"MPPT、而 bq25570数据表则会显示它提供80% MPPT、例如对于太阳能电池。  我只想确认这两个部分在这方面是不同的。  换句话说、如果您需要80%的 MPP、则在 bq25504上、您必须在 VOC_SAMP 引脚上使用电阻器网络、而在 bq25570上、您可以省略电阻器网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳埃德

    是的、它们是不同的。 对 BQ25570执行此操作时、将 BQ25504的 VOC_SAMP 禁用 MPPT 会将 MPPT 设置为80%。