请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 主题中讨论的其他器件:BQ25570、
bq25504和 bq25570的数据表在以下特性方面存在差异:最大功率点跟踪。 如果您将 VOC_SAMP 引脚连接到 VSTOR、bq25504数据表会显示它"禁用"MPPT、而 bq25570数据表则会显示它提供80% MPPT、例如对于太阳能电池。 我只想确认这两个部分在这方面是不同的。 换句话说、如果您需要80%的 MPP、则在 bq25504上、您必须在 VOC_SAMP 引脚上使用电阻器网络、而在 bq25570上、您可以省略电阻器网络。