我的应用是基本的5S 配置、与演示板的基本配置非常相似、但具有20A OCD1跳闸。 我已经设计并安装了自己的 PC 板、因此这种故障排除就是在这种情况下进行的。 我使用3m Ω 电流感应来开发60mV @ SRP 和 SRN。 我的问题是、在施加 OC 负载时、我根本无法使 IC 跳闸(关闭放电 FET)。 作为测试、我甚至将感应电阻器增加到了10m Ω、这应该会使其跳闸@ 6A、但仍然没有。 我的 EVAL 板设置为大约4A tirp、在我的测试配置中可以正常跳闸。
我在检测电阻器上使用开尔文连接、并将这些走线路由到 SRN 和 SRP、就像它们是差分对一样、并使它们远离其他走线。 滤波组件与附注和演示板上列出的组件相同、放置在非常靠近 IC 引脚(10和11)的位置。
我看到 IC 引脚上的感应电压,当负载足够重,超过60mV 时没有问题,什么也没有发生… 负载仍在供电...即使我将负载加倍 、我也尝试过 OCDP 引脚上的不同电阻值(检测延迟)。 我甚至切断了 SRN 和 SRP 线迹、并直接在 IC 引脚处将感应电阻器与 RC 滤波器输入之间的较小长度(~ 2.5英寸)跳线。
我使用恒定电流(CC)模式的电子负载来执行此测试。 我在电路上连接了实际的18650节电池。
就好像我从供应商处收到的大量 IC 在 EPROM 设置中禁用了 OCD 功能。 我的下一步是从演示板上实际移除 IC 并将其安装到我的板上。 是的、就是这样。 所以、我正在寻找一些想法。