This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:过流放电(OCD)不会跳闸

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743641/bq77915-over-current-discharge-ocd-not-tripping

器件型号:BQ77915

我的应用是基本的5S 配置、与演示板的基本配置非常相似、但具有20A OCD1跳闸。  我已经设计并安装了自己的 PC 板、因此这种故障排除就是在这种情况下进行的。  我使用3m Ω 电流感应来开发60mV @ SRP 和 SRN。  我的问题是、在施加 OC 负载时、我根本无法使 IC 跳闸(关闭放电 FET)。  作为测试、我甚至将感应电阻器增加到了10m Ω、这应该会使其跳闸@ 6A、但仍然没有。  我的 EVAL 板设置为大约4A tirp、在我的测试配置中可以正常跳闸。  

我在检测电阻器上使用开尔文连接、并将这些走线路由到 SRN 和 SRP、就像它们是差分对一样、并使它们远离其他走线。  滤波组件与附注和演示板上列出的组件相同、放置在非常靠近 IC 引脚(10和11)的位置。  

我看到 IC 引脚上的感应电压,当负载足够重,超过60mV 时没有问题,什么也没有发生… 负载仍在供电...即使我将负载加倍  、我也尝试过 OCDP 引脚上的不同电阻值(检测延迟)。  我甚至切断了 SRN 和 SRP 线迹、并直接在 IC 引脚处将感应电阻器与 RC 滤波器输入之间的较小长度(~ 2.5英寸)跳线。  

我使用恒定电流(CC)模式的电子负载来执行此测试。  我在电路上连接了实际的18650节电池。

就好像我从供应商处收到的大量 IC 在 EPROM 设置中禁用了 OCD 功能。  我的下一步是从演示板上实际移除 IC 并将其安装到我的板上。  是的、就是这样。  所以、我正在寻找一些想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我发现了这个问题。 我在施加 OCD 负载时对放电 MOSFET 栅极进行了范围限定、并看到低向脉冲、这告诉我芯片正在关闭它们、但它们立即重新打开。 IC 配置为预期使用负载检测(LD)引脚、对于 OCD、它需要查看负载、还需要知道在发生故障后已将其移除。 我的问题是、我在 BOM 中将 LD 引脚连接到电池组输出的电阻设置为 DNI。 安装(470K)后、OCD 按预期工作。