This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于数据和电源的1kV 直流隔离

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728073/1kv-dc-isolation-for-data-and-power

您好!

我需要能够承受1kV (1000V)直流电压的隔离解决方案。 换言之、 两个隔离接地端之间的电势差可高达1000V。

对于信号、我需要访问隔离侧的慢速 ADC 和慢速 DAC。 因此、它最终会产生一些要隔离的 LVCMOS/TTL 信号。

隔离式电源具有以下要求:

  • 12V 输入电压
  • 10V 输出电压
  • 10W 输出功率

您对如何满足1000V 直流隔离要求有什么建议吗?

我期待您的回答。

此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    感谢您使用我们的论坛!

    根据您所说的内容、我建议我们从 ISO774X 开始进行讨论。

    • 这是一个数字隔离器、其额定直流工作电压为1414V、符合标准。
    • 它总共有4个通道、我们有不同的正向/反向通道配置选项、您可以从中进行选择。
    • 数据表位于: www.ti.com/.../sllsep4e.pdf

    根据您所需的通道数,我们可以转到不同的器件型号:776X (6个通道)或772X (2个通道)等。

    • 我提到的规格见第8页第6.6节。 该参数标记为 VIOWM (DC)。
    • 为了最大限度地提高 IC 的拉隔离高电压电势、我们建议使用额定电压为1414V 的16引脚 DW 封装版本。

    现在、您是否有一个可以共享的简化方框图?  我们想了解电源是如何划分的。

    • 例如,虽然隔离栅上的 ISO 额定值为1414V,但隔离栅每一半的本地范围小于5.5V。
    • 也就是说、1侧本地信号和电源< 5.5V 且 t 侧1接地、而2侧本地信号和电源< 5.5V 且 t 侧2接地。
    • 您是否会将12V 输入电压和10V 输出电压降至5V 或3.3V、以便为 MCU、ADC/DAC 和数字隔离器供电?
    • 此外、这些器件还可在2.25V - 5V 电源电压范围内为 LV 信号供电。 这些器件具有 CMOS 阈值、可在高达100Mbps 的速率下工作。

    请告诉我们您的想法。 如果有其他要求或规格、我们可以根据需要迭代并继续为您提供帮助。 如上所述、方框图会很有帮助。

    希望这对您有所帮助
    此致、
    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:
    感谢您关注 ISO77xx 器件。 这是一个非常适合我的应用的选择。
    由于板载 FPGA 也将存在、因此可使用3.3V 等更低的电压电平为 ISO77xx 供电。
    在隔离侧、我将放置一个小型 LDO 或开关稳压器、以便从10V_ISO 生成所需的3.3V_ISO。 没问题。

    您还对隔离式10V 电源有什么想法吗?
    您是否有建议可以使用哪种隔离式电感器来达到1000V 直流隔离等级?

    此致、Niels
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    欢迎您的到来,很高兴听到其他详细信息,看起来这将是一个很好的起点!两侧的低电压信号看起来也很好-感谢您分享这些详细信息。

    对于10W 隔离式电源案例、我们没有来自我们的团队[ISO]的直接解决方案、但我们将在下面添加一些有用的解决方案链接、也许我们的电源团队同事可以在这里提供帮助:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00401

    http://www.ti.com/lit/ug/tidua78b/tidua78b.pdf

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、

    不妨看看 webench 电源设计器、为您的隔离式10W 转换器选择一种解决方案。 此工具将根据您关注的问题(如解决方案尺寸、BOM 成本和效率:www.ti.com/.../webench-power-designer.html)建议设计

    以下是10W 转换器的一个可能解决方案示例:webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的帮助。

    现在、我将了解电源组。

    此致、Niels